Historique de PTN
La marque PTN remonte à 1948, date de sa création à Parme, en Italie, par la famille PETEAN. Après ses modestes débuts, la marque a été développée par ses créateurs dans le secteur des roulements industriels et, sous la tutelle du Groupe Rubix, est maintenant synonyme de roulements sur le marché européen.
À l’heure actuelle, les roulements PTN sont fabriqués à travers le monde et répondent aux besoins industriels dans tous les marchés pour des applications d’usage général, dans le cadre d’un renforcement continu de la marque.
Au fil des ans, plus de 100 millions de roulement PTN ont été utilisés avec succès par la clientèle !