No se encontraron productos con los filtros seleccionados.
Por favor, elimine los filtros e inténtelo de nuevo.
Siderúrgico
Rodamientos partidos oscilantes de rodillos y no partidos
Cifra de ahorro: 1.998.970 €
Uno de los principales fabricantes de acero del mundo sufrió un fallo repentino e inesperado en un rodamiento de apoyo principal y la consiguiente pérdida de explotación podría haber entrañado importantes pérdidas de ingresos. Tras recibir una consulta, Rubix remitió una descripción metodológica especificando la secuencia y el método para sustituir el rodamiento fallido ajustándose a los requisitos de su cliente. Se recomendó al cliente el uso de un rodamiento partido oscilante de rodillos especial de FAG, así como un rodamiento macizo oscilante de rodillos como repuesto, para reducir los tiempos de parada. La labor de montaje, que no estuvo exenta de desafíos adicionales e inesperados a los que hubo que hacer frente, se completó en diez días. Se hizo entrega al cliente de un programa práctico de mantenimiento para guiarle tras la instalación. De este modo, se generó un ahorro de costes potencial valorado en 1.998.970 €.

Siderurgia
Rodamiento partido de rodillos a rótula y rodamiento de rodillos a rótula
Cifra de ahorro: €1,998,970
Uno de los mayores fabricantes de acero del mundo experimentó un fallo inesperado de su rodamiento de muñón principal, y la consiguiente pérdida de funcionamiento podría suponer una importante pérdida de ingresos. Tras consultarles, Rubix les ayudó a especificar la secuencia y el método para sustituir el rodamiento averiado según los requisitos del cliente. Se recomendó utilizar un rodamiento especial FAG partido oscilante de rodillos como repuesto para reducir el tiempo de parada, junto con un rodamiento macizo oscilante de rodillos. El trabajo, y los problemas inesperados que surgieron, se completaron en diez días, lo que supuso un importante ahorro de costes.

Construcción
Rodamiento de bolas de ranura profunda con sellado DDU
Cifra de ahorro: 733.230 €
Un fabricante líder en el mercado de la industria de la construcción se enfrentaba a interrupciones en una nueva línea automatizada debido a frecuentes fallos en los rodamientos de los rodillos guía de las sierras de cinta. Los rodamientos a veces sólo duraban tres horas, por lo que era necesario cambiarlos a diario, lo que provocaba costosos tiempos de inactividad y un aumento de los costes de mantenimiento. Los ingenieros de Rubix realizaron un análisis de fallos de los rodamientos e identificaron la entrada de contaminación como la causa. Recomendaron implementar rodamientos de Bolas de Ranura Profunda con sellado NSK DDU de alto rendimiento, utilizando un mecanismo patentado de triple labio. Una prueba demostró una mejora significativa inmediata de la vida útil de los rodamientos, lo que se tradujo en un ahorro de costes de 733.230 euros.

Automoción
Rodamiento de bolas de ranura profunda con sellado VV
Cifra de ahorro: 271.200 €
El fabricante de coches más importante del mundo experimentaba paradas de producción constantes e inesperadas debido al fallo prematuro de los rodamientos de los cabezales rociadores de las máquinas de imprimación. Dichos fallos provocaban interrupciones significativas en la producción y un aumento de costes por inoperabilidad. Rubix realizó una evaluación exhaustiva de la aplicación que incluía un análisis de grasas y desveló que el aire a alta presión necesario para el proceso de imprimación estaba provocando la eyección de grasa del rodamiento, provocando así su bloqueo. El equipo propuso el uso de sellados sin contacto VV de NSK, además de un cambio en la geometría del rodamiento, asegurando así un alto grado de retención de grasa y un aumento de la vida operativa del rodamiento que pasaba de 7 a 110 días seguidos de operación, con una cifra de ahorro de costes de 271.200 €.

Automoción
Aumento del ciclo de vida
Cifra de ahorro: 190.992 €
Una importante multinacional de la automoción se veía abocada a sustituir con frecuencia rodamientos de alta precisión en un cabezal de una máquina herramienta. Al tener que usarse en posición vertical, se producía una entrada indeseada de refrigerante de producción, con la consiguiente oxidación de los rodamientos. En colaboración con NSK, desde nuestra delegación de San Sebastián, Rubix propuso trabajar con la serie 7013CTRV1RDULP3 de rodamientos sellados por tornillería, lo cual redujo las reparaciones, los costes de mantenimiento, la inoperabilidad y las pérdidas de producción, y, a su vez, aumentó la vida útil del producto de unos cuatro meses a más de un año. Todo ello se tradujo en un ahorro de costes que ascendió a 190.992 €.

Eficiencia productiva en el sector de la alimentación y bebidas
Conversión a piezas de OEM
Cifra de ahorro: 240.000 €
Un importante fabricante de envases para bebidas experimentaba paradas de producción constantes e inesperadas debido al fallo prematuro de los rodamientos de los cabezales rociadores de las máquinas de imprimación en el interior de las latas. Dichos fallos provocaban un deterioro de la lata por oxidación, razón por la cual los clientes acababan devolviendo con mucha frecuencia palés enteros de producto. En estrecha colaboración con NSK, Rubix pudo determinar que los rodamientos rígidos a bolas instalados no ofrecían suficiente protección frente a la entrada de contaminantes del lubricante, por lo que propusieron sustituir el sistema de protección ZZ que estaban empleando por un sellado sin contacto VV, además de emplear una geometría radial C3 y grasa NSK, código AS2. Como consecuencia de esta solución implantada, los rodamientos se cambiaban cada 110 días de funcionamiento, en lugar de cada 7 días, lo cual entrañó un aumento en el ciclo de vida del producto y unos ahorros de 150.000 €, además de una reducción de la inoperabilidad y las pérdidas de producción estimada en 90.000 €.

Embalaje
Ampliación de la vida útil
Cifra de ahorro: 606.000 €
Un fabricante de bolsas estaba teniendo problemas con un tipo de rodamiento que fallaba cada seis semanas. Estos rodamientos defectuosos, que se encontraban instalados en 40 máquinas de inyección de tinta que cubrían los laterales de las cintas de cuero, se vieron afectados por la penetración de tinta en los rodamientos. Rubix visitó la planta conjuntamente con NSK para investigar el problema. El equipo recomendó sustituir los rodamientos usados por rodamientos sellados moldeados de aceite y realizaron una serie de pruebas para ver si quedaba subsanado el problema. Funcionaron durante más de un año sin dar ningún tipo de fallo y siguen constituyendo a fecha de hoy la solución escogida. Esto generó un aumento de la vida útil del producto y el equipo relacionado, así como una reducción significativa del tiempo de mantenimiento y un aumento del tiempo global de productividad, entrañando un ahorro de 606.000 €.

Alimentación y bebidas
Eficiencia de producción
Cifra de ahorro: 71.000 €
Un cliente estaba experimentando fallos frecuentes en el soporte de un ventilador de una planta extractora, lo cual le forzaba a parar la producción de toda la planta. El equipo de Rubix y NSK visitaron la planta y recomendaron sustituir los rodamientos de tipo abierto por rodamientos equipados por juntas individuales de goma hechas de Viton. Tras cerciorarse de que todos los rodamientos quedasen bien fijados y ajustados durante una parada planificada de mantenimiento, la producción ha continuado ininterrumpida desde entonces. Por consiguiente, aumentó el tiempo de productividad y se evitaron paradas no planificadas de la máquina, lo cual aportó a la empresa un ahorro de 71.000 €.

Automoción
Aumento de ciclo de vida útil
Cifra de ahorro: 5.100 €
El cliente contactó con Rubix para tratar de aumentar la vida útil de sus rodamientos tipo Capper, dado que algunos habían registrado fallos y habían tenido que sustituirlos aproximadamente cada 12 meses. Rubix descubrió que la frecuencia de fallos se debía a una lubricación deficiente y a la corrosión, por lo que propuso realizar una prueba empleando rodamientos SKF macizos de aceite. SKF fabricó unos rodamientos específicos para tal fin. Se entregó un conjunto de prueba de forma gratuita al cliente, que probó la solución, y se hizo un seguimiento de los resultados durante 6 meses. Como resultado de esta solución, se logró ampliar la vida útil hasta los 24 meses, ahorrando el equivalente a los gastos de mantenimiento de un año entero. El cliente acabó realizando un pedido de dos conjuntos adicionales de rodamientos macizos de aceite.

Alimentación y bebidas
Sustitución de productos
Cifra de ahorro: 16.704 €
Un fabricante del sector de la alimentación compraba cada año un gran volumen de rodamientos oscilantes de rodillos para utilizarlos en sus líneas de producción. Rubix propuso investigar una marca alternativa para reducir los costes, pero bajo la importante premisa de no sacrificar ni un ápice la calidad ni vida útil de los rodamientos. Gracias a la excelente relación que Rubix mantiene con sus proveedores fueron capaces de identificar un sustituto más barato de una marca principal que goza del mismo nivel de prestigio: Timken. Se probó el equivalente de Timken para cerciorarse de que la calidad y vida útil del rodamiento eran equivalentes a los rodamientos utilizados anteriormente. Resultó que cumplía con los requisitos del cliente, colmaba sus necesidades y generaba importantes ahorros. A lo largo del siguiente año el fabricante compró un total de 464 unidades. La diferencia de precio era de 36 € por unidad, con un ahorro de costes de 16.704 €.

Metalúrgico
Rodamientos cilíndricos de rodillos
Cifra de ahorro: 41.240 €
Un cliente de una fábrica metalúrgica se enfrentaba a fallos recurrentes de los rodamientos cada dos o tres meses. Tras probar productos alternativos sin éxito, solicitaron ayuda a Rubix. Tras una visita de evaluación, el rodamiento de rodillos cilíndricos de Timken demostró ser el más rápido y fácil de instalar. Rubix suministró, instaló y ahora realiza el mantenimiento anual de los rodamientos, además de proporcionar asesoramiento experto sobre mantenimiento, sellado y lubricación. Gracias a la utilización de una gama completa de rodamientos Timken, el molino disfruta ahora de una vida útil superior a cinco años, lo que se traduce en un importante ahorro de costes.

Películas, adhesivos y estampación
Sistema de rodamientos autoalineables
Cifra de ahorro: €126,360
Un importante fabricante de film de poliéster experimentaba problemas en los ejes debido a los soportes y rodamientos utilizados en sus ventiladores industriales. Tras un examen, se instaló un sistema de rodamientos autoalineables. Éste incluía un rodamiento de rodillos toroidales CARB en la posición libre y un rodamiento de rodillos a rótula autoalineable en la posición fija para mejorar las condiciones de funcionamiento y el rendimiento de la máquina. El nuevo sistema se adaptó a la desalineación y al desplazamiento axial sin fricción, y eliminó la corrosión, ayudando a mejorar la fiabilidad y la productividad. El sistema permitió al cliente conseguir un ahorro de costes de 126.360 euros gracias al aumento de la vida útil del rodamiento, la ampliación de los intervalos de mantenimiento y la reducción del consumo de componentes y grasa.

Alimentación y bebidas
Rodamientos de brida de 2 y 4 pernos
Cifra de ahorro: €295,751
Durante un año, uno de los mayores fabricantes de aperitivos experimentó 30 horas de inactividad en una de sus plantas debido a fallos en los rodamientos. Este tiempo de inactividad supuso una importante pérdida de producción, con un coste de 12.000 euros por hora. Con sólo 18 días entre averías y una sustitución completa cada 2,5 meses, surgió la necesidad imperiosa de encontrar una solución. Rubix Insite trabajó con SKF para identificar y suministrar unidades de rodamientos SKF Food Line, mucho más adecuadas para soportar el duro entorno y cumplir los requisitos de seguridad alimentaria del centro. Como resultado, el tiempo de inactividad se redujo a cinco horas al año y se consiguió un ahorro sustancial de 295.751 euros.

Metal
Sistema Optime de Schaeffler
Cifra de ahorro: €121,400
Un fabricante líder de bandas de cobre se enfrentó a importantes tiempos de inactividad y daños debido al fallo de un rodamiento en un sistema de ventiladores. En busca de una solución preventiva, se pusieron en contacto con Rubix, que analizó con ellos las soluciones de Condition Monitoring y les recomendó el sistema Optime de Schaeffler. Mediante la instalación de 60 sensores y lubricadores en dos sistemas de ventilación, el estado de los rodamientos y los niveles de llenado de los lubricadores se pueden monitorizar en cualquier momento, evitando problemas futuros importantes y tiempos de inactividad no programados.

Cemento
Unidad maciza con carcasa de bloque
Cifra de ahorro: 86.600 €
Un cliente pidió ayuda para identificar nuevos rodamientos que durasen más, así como carcasas que fueran fáciles de cambiar a fin de mejorar el rendimiento. El cliente había sufrido paradas de producción significativas debido al fallo de los rodamientos por entrada de partículas, que acaban requiriendo su sustitución cada 3 meses. Además, era necesario invertir dos horas para cambiar los bloques existentes, lo cual generaba un gran impacto en pérdida de inventario. Tras una visita realizada por el Centro de Excelencia de Brammer se sustituyeron los rodamientos preexistentes en su banda transportadora C2 por una unidad maciza con carcasa de bloque. Estos nuevos rodamientos han estado en servicio durante más de un año sin presentar ningún problema. Aparte de este aumento en la vida útil, se logró reducir el tiempo de montaje a media hora por unidad.

Pulpa y papel
Monitorizado para detectar y solventar fallos
Cifra de ahorro: 97.600 €
Un fabricante de cartón perteneciente a uno de los grupos papeleros más importantes de España experimentaba paradas no planificadas repetitivas, lo que suponía una interrupción del proceso productivo que le provocaba elevados costes. La empresa sufría alrededor de cuatro fallos al año, derivados de fallos prematuros de los rodamientos en la segunda prensa de la sección húmeda. Se recomendó al cliente monitorizar su planta con dispositivos de Condition Monitoring. Se realizó, en una primera fase, la medición de vibraciones con un dispositivo Condition Monitoring off line en los rodamientos de la segunda prensa de la sección húmeda. Después, en una segunda fase, se llevaron a cabo mediciones posteriores con FAG DTECTX1 y se analizaron los datos durante seis semanas. Se detectó que el fallo de los rodamientos era causado por las cargas axiales que absorbe el reductor. Gracias a esto se pudo solventar el problema y evitar las paradas imprevistas, consiguiendo un ahorro de 97.600 €.

Construcción
Simplificar el cambio de rodamientos con rodamientos partidos
Cifra de ahorro: 151.500 €
Un cliente internacional líder en la fabricación de hormigón quería asegurarse de que los rodamientos de su cinta transportadora funcionaban correctamente, ya que una avería podría suponer una parada de la producción de al menos 22 horas debido a la dificultad de su sustitución. Se ofrecieron al cliente los rodamientos partidos oscilantes de rodillos de FAG, ya que al poder montarse en el soporte existente SNV230 L sin necesidad de realizar ninguna modificación, sería una alternativa rentable, además de que reducirían considerablemente el tiempo de parada de la maquinaria, simplificarían el montaje y contribuirían a reducir los costes de mantenimiento. Por ello, se recomendó cambiar los rodamientos estándar 2226K+H3126 por los rodamientos partidos oscilantes de rodillos de FAG 222SM115-TVPA.

Metalúrgico
Rodamientos con grasa sólida
Cifra de ahorro: 96.000 €
Una empresa del sector del aluminio muy importante a nivel internacional quería reducir la frecuencia con la que tenía que realizar reparaciones relacionadas con los rodamientos. Decidió optar por la solución de rodamientos con grasa sólida de SKF, indicados para situaciones en las que el rodamiento está en un lugar de difícil acceso y donde se requiere una buena exclusión de contaminante. Gracias a este cambio pasaron de realizar las reparaciones de 0,87 semanas a 1,73, y de hacer 60 reparaciones de equipo por año a 30, lo que supone una reducción del 50%. Además, han registrado ahorros de costes en el trabajo relacionado con estas reparaciones.

Tabacalera
Rodamientos SKF Explorer
Cifra de ahorro: 327.647
La tabacalera líder en España quería sustituir el rodamiento SKF 3213 obsoleto y se le recomendó el nuevo rodamiento SKF Explorer 3213 A, en el que se han mejorado las propiedades de relación de carga dinámica y de superficie. Con su antiguo rodamiento tenía una frecuencia de reparación de 520 semanas, es decir, 0,10 por año. Y con la nueva solución se ha conseguido bajar hasta 0,08 por año, lo que supone una ampliación de la frecuencia de reparación hasta las 650 semanas. Esto ha conllevado un ahorro del 0,02. Para el cliente ha supuesto diversos beneficios, como una mayor disponibilidad de producción al reducirse el tiempo de inactividad o la reducción del consumo de los componentes, al dar la nueva solución una vida más prolongada a la aplicación.

Alimentación y bebidas
Rodamientos SKF Explorer
Cifra de ahorro: 8.640 €
Una multinacional del sector de la alimentación y bebidas perdía 1.000 euros por cada hora de producción perdida, por lo que decidió cambiar los rodamientos de su maquinaria para mejorar estas cifras. Con su antiguo rodamiento tenía que realizar reparaciones cada 52 semanas, 1 vez al año; mientras que, con la nueva solución, los rodamientos SKF Explorer, pudo incrementar el tiempo hasta las 208 semanas, es decir, realizar las reparaciones solo 0,25 veces al año. Este cambio ha supuesto beneficios para el cliente en una mayor disponibilidad de la producción, en menos costes relacionados con las reparaciones y en una reducción en el consumo de productos al tener una vida más prolongada los nuevos rodamientos.

Químico, plástico y caucho
Rodamientos con grasa sólida
Cifra de ahorro: 4.788 €
Una empresa especializada en la fabricación de neumáticos cuenta con una aplicación en la que no puede existir lubricante que se pueda fugar. Por lo que, al retirar el lubricante del propio rodamiento, provoca que se vea obligado a cambiarlos cada mes. Como solución se recomendó al cliente optar por los rodamientos con grasa sólida, especialmente indicados para casos en los que no se puede utilizar grasa o aceite para la lubricación. Al cambiar a la nueva solución, la frecuencia de reparación pasó de realizarse cada 4,33 semanas a 52 semanas, lo que se tradujo en una reducción de 11 reparaciones al año. Gracias al cambio a la nueva solución, el cliente consiguió unos beneficios totales de 4.788 €.

Automoción
Sustitución de dos husillos a bolas
Cifra de ahorro: 266.000 €
Un importante fabricante de componentes del sector del automóvil sufría fallos repetitivos en los accionamientos de los centros de mecanizado, por lo que tenía que realizar una gran cantidad de intervenciones que se traducían en un alto coste. Rubix y NSK trabajaron juntos para dar una solución al cliente y tras analizar varios aspectos, se pudieron identificar las causas primarias del fallo y aportar varias recomendaciones para que los husillos a bolas aumentasen su rendimiento. En concreto, se desarrolló una geometría muy especial en la tuerca para el husillo de bolas para mejorar el rendimiento y potenciar sus capacidades de estanqueidad. El resultado fue que la vida operativa de los husillos pasó de seis meses a más de tres años. De esta forma, el cliente consiguió ahorrar 266.000 € derivados del mantenimiento y piezas.

Siderúrgico
Rodamientos de precisión de bolas de contacto angular
Cifra de ahorro: 35.600 €
Una empresa del sector siderúrgico experimentaba paradas en una fresadora vital para su planta debido a repetidos problemas con los rodamientos, por lo que asumían costes relacionados con estos fallos de manera recurrente. Tras un análisis de la situación para buscar la mejor solución para el cliente, se recomendó que el cabezal se rediseñase con un juego de rodamientos de cuatro hileras en lugar de tres, así aumentaría la capacidad de carga y rigidez radial. Se eligieron en este caso rodamientos de precisión de bolas de contacto angular. Después de este cambio, los rodamientos estuvieron en funcionamiento durante más de un año sin producir fallos en el motor o la transmisión, lo que comparado con la situación anterior reportó al cliente un ahorro de 35.600 € anuales.