Nessuna risorsa trovata con i filtri selezionati.
Elimina i filtri selezionati e riprova.
Acciaio
Cuscinetto orientabile a rulli in due metà
Saving: 1.998.970 €
Uno dei più grandi produttori di acciaio a livello mondiale ha dovuto affrontare un guasto improvviso e inaspettato di un cuscinetto montato su una valvola e una conseguente perdita di produzione, che avrebbe potuto trasformarsi in una perdita di fatturato. Dopo un consulto con il cliente, Rubix ha fornito un documento metodologico in cui erano specificate sequenza e metodologia per la sostituzione del cuscinetto guasto in base alle specifiche del cliente. Rubix ha anche consigliato al cliente di utilizzare uno speciale cuscinetto orientabile a rulli FAG in due metà al posto di un cuscinetto orientabile a rulli standard come pezzo di ricambio così da ridurre i tempi di fermo impianto. L’attività, non priva di alcune problematiche aggiuntive, è stata completata in 10 giorni. Al cliente è stato anche consegnato un programma operativo di manutenzione da utilizzare come riferimento dopo l’installazione. Queste attività ha generato un potenziale saving di 1.998.970€.

Siderurgia
Cuscinetto orientabile a rulli e cuscinetto CARB
Risparmio generato: 45.000 €
Una delle principali realtà nel settore della siderurgia ci ha chiesto una soluzione che risolvesse il problema della scarsa durata dei cuscinetti montati sulle loro macchine. Dopo un’attenta analisi del caso abbiamo proposto un rullo completo di cuscinetti lubrificati a vita grazie ad un sistema di lubrificazione automatica che erogasse 20 grammi di grasso ogni 45 minuti per ogni singolo punto. Grazie alla soluzione adottata il cliente ha eliminato definitivamente l’operazione di lubrificazione dei cuscinetti, ottenendo così un risparmio sui costi e risolvendo il problema del grasso di scarto.

Biogas energia
Cuscinetti schermati
Risparmio generato: 36.000 €
Uno dei principali fornitori di biogas si è rivolto a noi per un problema relativo ai cuscinetti montati sulle loro macchine, la richiesta era quella di migliorarne la durata. I cuscinetti erano immersi nei liquami e questo li esponeva a problemi di contaminazione che ne minavano o ne compromettevano la durata. Dopo un’attenta analisi del caso abbiamo proposto al cliente dei cuscinetti orientabili a rulli schermati e dei supporti dotati di guarnizioni performanti. La soluzione studiata per il cliente si è rivelata vincente, la durata dei cuscinetti è incrementata notevolmente e dopo il primo test il cliente ha richiesto materiale per ben 18 impianti.

Plastica e gomma
Cuscinetti radiali rigidi a sfere
Risparmio generato: 20.000 €
Uno dei leader nel settore della lavorazione di plastica e gomma ha espresso la necessità di avere dei cuscinetti che permettessero alle loro macchine per la lavorazione della lana di roccia di performare in maniera efficiente. A causa dello stress a cui questo genere di macchina sottopone il cuscinetto, il cliente ricercava un prodotto che garantisse affidabilità, precisione e durata: dopo un’analisi siamo giunti alla conclusione che il cuscinetto radiale rigido a sfere con gabbia in ottone, precisione P6 e gioco interno C3 fosse la soluzione più corretta. Dopo averla testata il cliente ha deciso di montarla su tutte le sue macchine. Siamo così riusciti a garantire affidabilità applicativa e una schedulazione dei codici distinta della macchina, con un risparmio complessivo da parte del cliente di 20.000 euro.

Macchinari medicali e di precisione
Cuscinetti super-precisi
Risparmio generato: 10.000 €
Uno dei maggiori produttori di macchinari medicali e di precisione si è rivolto a noi per trovare una soluzione che permettesse ai loro macchinari di aumentare la produzione. Ci sono stati richiesti dei cuscinetti con lubrificazione a grasso per un mandrino montato su una macchina utensile che permettessero di raggiungere una rotazione di circa 15.000 giri. Dopo un’analisi del caso abbiamo proposto un cuscinetto ibrido con sfera in ceramica. L’obiettivo è stato raggiunto, il cliente si è mostrato soddisfatto e ha incrementato gli ordini.

Siderurgia
Analisi vibrazionale
Risparmio generato: 557.000 €
Un’importante realtà siderurgica si è rivolta a noi per un problema relativo alla vibrazione dei loro macchinari. I valori vibrazionali dei cuscinetti risultavano eccessivi: dopo lo smontaggio l’usura di quest’ultimi e delle loro sedi era superiore alla norma, questo comportava fermate improvvise delle macchine con conseguente rallentamento della produzione. Abbiamo dunque optato per la rigenerazione di tutte le sedi dei cuscinetti e per la loro sostituzione alla prima fermata programmata. Grazie a questa soluzione sono stati azzerati gli arresti causati dalla rottura dei cuscinetti e di conseguenza il rallentamento di produzione, portando così ad un risparmio effettivo da parte del cliente di 557.000 euro.

Food acque minerali
Allineamento pompe
Risparmio generato: 24.000 €
Per un’importante industria del settore food e beverage abbiamo dovuto fare un’operazione di allineamento pompe. I loro macchinari erano spesso soggetti a guasti, ci è stato dunque richiesta una soluzione che fosse in grado di prevenire le rotture e di migliorare così la durata delle loro macchine. Dopo un’attenta analisi del caso insieme al cliente abbiamo deciso di procedere con un’analisi vibrazionale per identificare l’identità dei guasti e di procedere successivamente con un allineamento laser. La soluzione proposta ha di fatto risolto il problema di partenza, la durata dei componenti è aumentata sensibilmente portando ad un notevole risparmio energetico.

Acciaio
Cuscinetti a rulli sferici divisi e cuscinetti a rulli sferici
Risparmio generato: €1,998,970
Uno dei più grandi produttori di acciaio del mondo ha subito un guasto inaspettato del cuscinetto principale del trunnion, con la conseguente perdita di operatività che avrebbe potuto comportare una significativa perdita di fatturato. Dopo una consultazione, Rubix ha fornito assistenza specificando la sequenza e il metodo di sostituzione del cuscinetto guasto in base alle esigenze del cliente. È stato raccomandato di utilizzare uno speciale cuscinetto sferico a rulli diviso FAG come ricambio per ridurre i tempi di fermo, insieme a un cuscinetto sferico a rulli pieno. Il lavoro, e i problemi imprevisti che si sono presentati, sono stati completati in dieci giorni, con un notevole risparmio sui costi.

Edilizia
Cuscinetti a sfere a gola profonda con tenuta DDU
Risparmio generato: €733,230
Un produttore leader di mercato nel settore delle costruzioni ha dovuto affrontare interruzioni su una nuova linea automatizzata a causa di frequenti guasti ai cuscinetti dei rulli guida lama delle seghe a nastro. Con i cuscinetti che a volte duravano solo tre ore, si rendeva necessaria la sostituzione quotidiana dei cuscinetti, con conseguenti costosi tempi di inattività e aumento dei costi di manutenzione. Gli ingegneri di Rubix hanno eseguito un’analisi dei guasti dei cuscinetti e hanno identificato la causa nell’ingresso di contaminazione. Hanno consigliato l’impiego di cuscinetti radiali rigidi a sfere con tenuta DDU di NSK ad alte prestazioni, utilizzando un meccanismo a tre labbri brevettato. Una prova ha mostrato un immediato e significativo miglioramento della durata dei cuscinetti, con un risparmio di 733.230 euro.

Pellicole e stampa
Sistema di cuscinetti autoallineanti
Risparmio generato: €126,360
Un’azienda leader nella produzione di film in poliestere aveva problemi all’albero a causa degli alloggiamenti e dei cuscinetti utilizzati nei suoi ventilatori industriali. Dopo un esame, è stato installato un sistema di cuscinetti autoallineanti. Il sistema comprendeva un cuscinetto toroidale a rulli CARB in posizione non bloccata e un cuscinetto sferico a rulli autoallineante in posizione bloccata per migliorare le condizioni operative e le prestazioni della macchina. Il nuovo sistema ha permesso di gestire il disallineamento e lo spostamento assiale senza attrito e di eliminare la corrosione, contribuendo a migliorare l’affidabilità e la produttività. Il sistema ha permesso al cliente di ottenere un risparmio sui costi di 126.360 euro grazie alla maggiore durata del cuscinetto, agli intervalli di manutenzione prolungati e alla riduzione del consumo di componenti e di grasso.

Metallo
Cuscinetti a rulli cilindrici
Risparmio generato: €41,240
Un cliente di un’acciaieria si trovava ad affrontare guasti ricorrenti ai cuscinetti ogni due o tre mesi. Dopo aver provato prodotti alternativi senza successo, ha chiesto assistenza a Rubix. Dopo una visita di valutazione, i cuscinetti a rulli cilindrici di Timken si sono rivelati i più facili e veloci da montare. Rubix ha fornito, montato e ora assiste annualmente i cuscinetti, oltre a fornire una consulenza esperta su manutenzione, tenuta e lubrificazione. Grazie al passaggio a una gamma completa di cuscinetti Timken, lo stabilimento ha ora una durata di vita dei cuscinetti superiore a cinque anni, con un notevole risparmio sui costi.

Alimenti e bevande
Cuscinetti a flangia a 2 e 4 bulloni
Risparmio generato: €295,751
Nel corso di un anno, uno dei maggiori produttori di snack ha registrato 30 ore di fermo macchina in uno dei suoi stabilimenti a causa di guasti ai cuscinetti. Questo fermo macchina ha comportato una significativa perdita di produzione, con un costo di 12.000 euro all’ora. Con un intervallo di soli 18 giorni tra un guasto e l’altro e con la necessità di una sostituzione completa ogni 2,5 mesi, era urgente trovare una soluzione. La Rubix Insite ha collaborato con la SKF per individuare e fornire i cuscinetti SKF Food Line, molto più adatti a resistere all’ambiente ostile e a soddisfare i requisiti di sicurezza alimentare del sito. Il risultato è stato una riduzione dei tempi di inattività a cinque ore all’anno e un risparmio sostanziale di 295.751 euro.

Metallo
Sistema Schaeffler Optime
Risparmio generato: €121,400
Un’azienda leader nella produzione di nastri di rame ha dovuto affrontare notevoli tempi di inattività e danni a causa della rottura di un cuscinetto in un sistema di ventilazione. Alla ricerca di una soluzione preventiva, ha contattato Rubix che ha discusso con loro le soluzioni di monitoraggio delle condizioni e ha raccomandato il sistema Optime di Schaeffler. Grazie all’installazione di 60 sensori e lubrificatori su due sistemi di ventilazione, è possibile monitorare in qualsiasi momento lo stato dei cuscinetti e i livelli di riempimento dei lubrificatori, prevenendo in futuro gravi problemi e tempi di fermo non programmati.